PMAC Technology FAQ
Frequently Asked Questions about PMAC Technology.
37 topics in this forum
-
- 1 follower
- 1 reply
- 13k views
Follow these steps to transfer software authorization from one computer to another: 1) Install the PMAC Executive PRO2 Suite software package on the TARGET computer and run it. Once prompted choose to register the software and the software will provide you with a Site Code. (the Site Code will be generated after installing the trial version, downloadable from www.deltatau.com ) 2) Obtain the Site Code from the TARGET computer. 3) Run the PEWIN32PRO2 on the SOURCE computer which already has the license. 4) From the Help menu, Choose “Transfer License” on the SOURCE computer. 5) Enter the Site Code from the TARGET computer that you got in step 2 into the "Site Code" …
Last reply by terrydeltasigmacorp.com, -
- 1 follower
- 1 reply
- 204 views
オムロン代表 ご協力ありがとうございました。 Pcommserver.exe について質問があります。 Windows 10(LTSC Enterprise)とUMAC Turboシステムを使用しています。 その経緯を説明しましょう。 VB6.0 を使用するアプリケーション (1) と C# を使用するアプリケーション (2) があるとします。 (1)は、Pcommserver.exeを使用して開き、UMACターボと正常に通信できる状態です。 このとき、UMAC変数は (たとえば、P8191)にあります。 この状態では、(2) は Pcommserver.exe を使用して UMAC Turbo を開き、正常に接続します。 コミュニケーションの準備をします。次に、Pcommserver.exe を切断します。 このとき、 (1)は実行時エラー「462」ですリモートサーバーが存在しないか、使用できません。 ポップアップ画面が表示されます。 アプリケーションを再起動すると(1)、接続できるようになります。 質問 Pcommserver.exe が別のアプリケーションから切断された場合, 切断されたアプリケーション内で接続を再確立して開くには: どうすればよいですか?(可能な場合) または Pcommserver.exeが別のアプリケーション で切断される原因となるプロセス自体 悪くないですか? 補…
Last reply by steve.milici, -
- 1 follower
- 1 reply
- 109 views
オムロン 代表 はじめまして。 私はPcommserver .exeについて質問があります。 PeWin32Pro2をWindows 10(LTSC Enterprise)にインストールして使用しています。 私は1台のPCでpcommserver.exeを使用して複数のアプリケーションを実行しています。 時々、以下のポップアップ画面が表示されますが、この画面の原因は何でしょうか? 「部品は利用できません。 別のアプリケーションがサーバーを使用しているため、この操作を完了できません。 続行するには、[切り替えて他のアプリケーションを閉じてください。』」 という画面が表示された場合、Pcommserver.exeとの通信は失われますか? PeWin32 Pro 2のアクティベーションは行っておりません。 連続運転では必ず30日に1回通信異常が発生します。 具体的には、アプリケーション (VB6.0) が Pcommserver.exe から受信したデータを変換しようとすると、オーバーフロー (ランタイム エラー = 6) が発生します。 ポップアップ画面と関係がありますか? PeWin32Pro2のアクティベーションを行っていないことと関係があるのでしょうか? Pcommserver.exe は管理者特権で実行されます。アクセス許可も完全に制御されます。互換性はWindows XP SP2に設定されています。
Last reply by steve.milici, -
- 2 followers
- 1 reply
- 222 views
Hi, I would like to know there is a method for simulating pmac without real h/w.(server-side) Thanks
Last reply by steve.milici, -
- 2 followers
- 2 replies
- 247 views
Hello Delta tau Team, Need your help i do have 2 questions. 1) How to Make Corner Radius for Square/Rectangle Below is my motion program G01 X00 F20 G01 X80 F20 G01 Y-80 F20 G01 X00 F20 G01 Y00 F20 Close Below is the CS parameter Sys.WpKey = $AAAAAAAA undefine all; // CS Definitions - Customer to Modify &1 #1->419430.4X #2->419430.4Y I need radius(varies) for the corner, What parameter i need to look after ? What should be Coord[1].Ta, Coord[1].Ts value if i need 2.5 Radius in the corner? I tried to use Coord[1].NoBlend but my end customer dont want to it ? Note - Everytime I want to …
Last reply by Manjunath Raysad, -
- 2 followers
- 6 replies
- 753 views
Hello everyone, I need some help with ACC65E recognization. I'm using a Power PMAC 465 CPU with 4 ACC24E3s and an ACC65E on a 3U UMAC rack. The thing is, ACC 65E cannot be recognized in the IDE, while 4 ACC24E3 are successfully shown. I have switched different slots, but nothing happens. According to manual, I have set ALL SW1 switches to ON, and then finished the declaration of the pointer as the manual said. PTR Input1->ACC65E[0].DataReg[0].0.1; PTR Input2->ACC65E[0].DataReg[0].1.1; etc. and PTR Output1->ACC65E[0].DataReg[3].0.1; PTR Output2->ACC65E[0].DataReg[3].1.1; With this fonfiguration, I got "stdin:7:26: Struct…
Last reply by teapotbxy, -
- 1 follower
- 2 replies
- 405 views
When trying to build our project it seems as though our current set up gets overwritten by this systemsetup.cfg file, with different values than what we've specified, despite not selecting this file to download with the config file download process. It appears to be overwriting this value (and others) from our file. We are just trying to understand the purpose of systemsetup.cfg, if we can work with it and specify values within it, or if there is a possible work around.
Last reply by Alex Anikstein, -
- 2 followers
- 1 reply
- 353 views
Hi I tested that the communication between ck3e and nx1p2 through the eip protocol according to the manual was not successful, and the ck3e firmware version is 2.7.0.0.
Last reply by steve.milici, -
- 1 follower
- 1 reply
- 500 views
I have a busted PMAC Card It's very old and is a Delta Tau PMAC-2LITE Assy No – 602406-100. I have sourced a second hand replacement - What will I need to do by way of configuration, to enable the replacement to function as the original? Any help will be appreciated as I'm new to this. Cheers SteveBR
Last reply by steve.milici, -
- 1 follower
- 2 replies
- 500 views
Dear Mr.Steve shared a document ,about how to calculate RTIF in March 12, 2013, but the document could not be download now, can anyone help?
Last reply by steve.milici, -
- 1 follower
- 2 replies
- 714 views
Hello, I would like to know if there is a version of the Pcomm32 Library (DLL) library for Linux operating systems.
Last reply by steveaaroon, -
- 1 follower
- 2 replies
- 1.9k views
Hi everyone! The CK3M is my device and I have purchased PDK. Now I try to program in C# to connect with CK3M for host computer. I have copied the file(.pmc or .plc) to /var/ftp/usrflash and I can find it with PUTTY. but I cant copies files from flash into RAM. For example, I typed code "system gpascii -i{/path/File.plc}" in IDE Terminal, and Message below, system gpascii -i/var/ftp/usrflash/Temp/prog1.pmc /var/ftp/usrflash/Temp/prog1.pmc:0:2: error #20: ILLEGAL CMD: /*For more information see notes.txt in the Documentation folder */ furthermore, I try to get manual or help of gpascii command in Linux but failed. Could you give me some document on it? PS:I have purchas…
Last reply by Eric Hotchkiss, -
- 1 follower
- 1 reply
- 1.2k views
Hello, can some body give me the firmware which is Turbo1 V1.947 (11-01-10). Thanks
Last reply by Eric Hotchkiss, -
- 1 follower
- 1 reply
- 1.4k views
I had the 3A0-PPCOMM-35X and mail to support@deltatau.com with the S/N of my products and Site Code of my PC. But up to now, I haven't received the messag. How could I got the Software License?
Last reply by steve.milici, -
- 1 follower
- 1 reply
- 3.1k views
We want to use Power Pmac controller with ARM CPU.Can anyone kindly suggest us the power pmac IDE version required for the same ?? Also EC engineer has not been found during installation procedure .How can one obtain EC Engineer through any other source ??
Last reply by Eric Hotchkiss, -
- 1 reply
- 2.8k views
Hi All! Tell me please. I correctly understand the next question. if the axes are integrated into a coordinate system, they perform fully synchronized movements. That is, when the motion parameters of one axis change (external influence), the motion parameters of the other axes in the coordinate system will be adjusted so that the coordinate system moves as close as possible to the calculated trajectory ?? That is, an external impact on any axis will cause a correction of the movement of the other axes? Regards!
Last reply by curtwilson, -
- 1 follower
- 1 reply
- 5.8k views
Dear Sina we are using a lot of turbo pmac ultralite and now old baldor macro drive are obsolete. so we have to retrofit our machine. since we want to keep working with PMAC, we need your support. can we convert turbo pmac ultralite into analog by attaching any accessory card to it. please confirm regards rajkumar attri
Last reply by Gregs, -
- 2 replies
- 10.1k views
We have used PMAC macros in one of our projects, but we were using PEWIN32Pro to download the CFG to the card each time we made a change. Recently I converted a different project to use macros, but we have developed an application for automatically downloading these CFGs to the cards. Apparently the PCOMM32 driver does not have the capability to parse the macros when using the API download functionality. As I see it, my two options are: 1) Create a macro parser in my downloading application and handle parsing and translating the macros myself, or 2) Acquire the Delta Tau parser utility and distribute it with the installer Can someone point me to a link to the Delta Ta…
Last reply by iannicholson, -
- 1 reply
- 5.5k views
I'd like to measure the time between PowerPMAC received the commmand from the Host PC and Motion Program running starting. I think the Motion Progrram start timming could measure by using Program Running Bit, but I'm not sure about how to measure PowerPMAC receive command timing. If I could check the resister of the PowerPMAC Communication task running bit, Could you tell me how to check it?
Last reply by Clopedandle, -
- 0 replies
- 4.9k views
Hi, Just started using the PPMAC and encountered some errors when running the forward/inverse kinematic subroutines. The forward routine seems to be working, but when I add the file inverse.kin in the project I encounter buffer related errors (closed, in use, etc). The same error shows up as early as the compiler finds open inverse (1). I want to know where exactly this error comes from in my project. Is it something I did not define in the forward kinematics routine? Below is my code for the forward kinematics routine. Am I setting KinAxisUsed correctly? My machine has 5 axes. Thanks! csglobal CtsperMm1; csglobal CtsperMm2; csglobal CtsperMm3; csgloba…
Last reply by johann, -
- 1 follower
- 3 replies
- 6.9k views
We just upgraded from a Turbo Umac 5C0 cpu card to a 5C3 card (memory upgrade only). I have updated all the memory locations for the modbus and all machine functions appear to be working correctly. Upon start-up of PEWin32Pro I get a warning that says the following: "Due to Modbus activity, CommThread will not be started at this time. Unsolicited messages will not be captured properly" This goes away if I put in the 5C0 card again. I am probably missing a setting that I don't know about.
Last reply by steve.milici, -
- 1 follower
- 1 reply
- 6.4k views
Hello, I need help to setup a modbus Geobrick. The Geobrick (master) communicates with a safety PLC (slave) The Modbus protocol says to communicate, you must configure (on the master ) the IP address, the slave number and the register number + function code (3 for Read Holding Registers or 16 for Write Multiple Registers) At PEWIN32, I do not see how to configure the slave number and register number. Can someone explain me? I see, you need to configure the "Modbus reference #", but what data should I put (N° slave + starting adresss?? Unit identifier ?)? When I use a program like "Modbus Doctor", I can read the desired value (see screenshot below). tha…
Last reply by steve.milici, -
- 1 follower
- 1 reply
- 11.8k views
When installing the PCOMM32 Library or executables that use it on Windows 7, you will run into the problem of not being able to insert new PMAC devices in the Select Devices dialog. This is true of all of the programs in the 4.3.2.0 version of the software, and in prior versions, as well. The easiest workaround that will not have your local sysadmin yelling at you is to configure the program to run in Windows XP SP3 compatibility mode. This does not require extended privileges at the system level or running the program as administrator, both of which can be a problem in locations ruled by security freaks as sysadmins. To configure the compatability mode, right click o…
Last reply by steve.milici, -
- 2 replies
- 11.9k views
This is my first post to the general forum so please excuse me if I'm posting in the wrong thread. I am able to communicate with a UMAC CPU using PEWIN32 Pro2 on a laptop running WIN 8.1 except that the Terminal dialog pops up a generic error message: "Class not registered". Other dialogs such as Position, Watch, etc. work fine. I suspect that this laptop is missing some COM or the likes that is normally expected in a WIN7 OS. Any idea what might be required? Thanks, Scott
Last reply by agman, -
- 2 followers
- 8 replies
- 22.1k views
Will PEWin32 Pro2 Suite load in successfully on a Windows 8 platform? Tim
Last reply by agman,